This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:使用 TPS1685作为开关

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458199/tps1685-use-tps1685-as-switch

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

我处于设计阶段、现在我将 TPS48xx 用于24V 15A 负载(预计最大值为80V)。

我更喜欢集成解决方案、而且我看到 TPS1685可能就是这种解决方案。

它不会快速开关、我希望基本上实现开关和 OC 保护、具有 I MONITOR 和 FAULT 输出。

以下是我的基于 TPS48xx 的解决方案:

正如您看到的、我想避开的几乎元件、尤其是因为我有4个像这样的通道(不是并行、独立)

使用 TPS1685、看上去解决方案尺寸要小得多、具备我基本需要的所有功能:

"你以为你赢了吗?

或者我不理解电子保险丝和高侧开关之间有什么变化?

谢谢!

STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    你是对的。 TPS1685电子保险丝非常适合用于此应用。

    此致  

    Kunal Goel