This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:EN 引脚电流

Guru**** 2517370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457648/tps2596-en-pin-current

器件型号:TPS2596

工具与软件:

您好!

在我的设计中、我使用的是 TPS259631。 数据表提到 EN 引脚可以处理100 µA 的电流。 您能否说明一下该引脚是消耗该电流还是提供该电流?

我将 EN 引脚连接到5V 电压源、并且想知道串联电阻的合适值(在没有 VIN 电源的情况下)。

谢谢!

绝对最大额定值:

电气特性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliyahu:

    在数据表的哪一处可以找到此值、或者您能否仔细检查器件型号。 这些屏幕截图不来自 TI 的 TPS2596数据表。  

    要回答您的问题、EN 引脚内部将具有一个比较器、因此在理想情况下、它不会灌入或拉出电流、但此处提到的电流应该是其他电流、很可能是泄漏电流。 我们在数据表中明确提到了这一点。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉混淆了;我弄混了两个数据表。 我的问题与 TPS54336有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliyahu:

    感谢您的确认。 您能否创建另一个具有正确器件型号的主题帖、以便为该器件型号指派专家进行咨询。 我不知道该团队、否则我会将该主题迁移给他们。  

    感谢您的理解。 我要结束该主题帖。

    此致、
    Arush