This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:在多相操作中重新启动计时器引脚

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458192/lm5122-q1-restart-timer-pin-in-multiphase-operation

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具与软件:

尊敬的  E2E 设计支持团队:  

在多相 操作的上下文中、 我了解到我必须将主 LM5122控制器和从 LM5122控制器的 RES 引脚连接在一起。

这是一个正确的理解吗?

我是否还必须考虑到电流源现在与 LM5122的数量并联 以达到重新启动计时器的大小(C_RES 值)?
此致
并表达对2025年的最良好祝愿
Arnaud Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    请参阅数据表 第 7.4.4节"从模式和 SYNCOUT"。

    在从模式下、误差放大器被禁用并具有高阻抗输出、10-μA 断续模式关断时间充电电流和5-μA 断续模式关断时间放电电流被 禁用、5-μA 正常状态 RES 放电电流和10-μA 软启动充电电流被禁用、30 μA 故障状态 RES 充电电流更改为35 μA。 10-μA UVLO 迟滞电流源的工作方式与主模式相同。

    此致、

    Feng