This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:具有 OVP 的反激式设计

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, PMP40274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456001/lm5156-flyback-design-with-ovp

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: PMP40274

工具与软件:

您好!

我目前 将 LM5156设计为反激式电路。

根据 EVM 电路 I 接地 FB 引脚。

但我还需要 输出 OVP 功能。

那么、当发生 OVP 时、我可以直接上拉 FB 引脚吗?

LM5156上电或保护复位是否有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wendler:

    FB 不用于次级侧调节(SSR)反激。

    当 OVP 被触发时、你应该下拉 COMP 或 UVLO。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是说 FB 引脚在次级侧反激式中使用时不起作用?
    IC FB 引脚本身的 OVP 功能仅在初级侧升压电路中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wendler:

    当 FB 引脚被拉至 GND 时、FB 引脚不 用作反馈。

    GM 放大器仍处于活动状态。

    我认为 下拉 COMP 或 UVLO 比将 FB 拉至高于1.1V 会更容易。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wendler:

     对于 SSR 反激、可参考 PMP40274 OVP。

    此致、

    Feng