This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:风扇在无电池和电源的情况下运行

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455007/bq25756e-fan-operation-with-no-battery-and-power-supply

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件: TPS25751BQ25756

工具与软件:

大家好!

在我的设计中、我使用 USB-C 连接器、TPS25751 IC 和 BQ25756E IC。 风扇连接到与电池组并联的 BQ25756E 输出端。

有人可以澄清一下:如果我通过 USB-C (连接到  TPS25751输入)连接电源 、但未连接电池、风扇是否仍能正常开启和工作?

感谢您的帮助!

IDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    这将取决于风扇使用的电流大小。

    我建议在 BQ25756上设置 EN_TERM=0和 EN_PRECHG=0、以便在没有电池的情况下运行直流负载。 您必须检查 TPS25751是否允许设置这些位。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的帮助!

    风扇消耗的最大电流为0.44A。 我可以同时控制EN_TERMEN_PRECHG。 如果我将它们设置为0、这是否意味着即使没有连接电池、风扇也能正常工作?

    最棒的酒廊

    IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    感谢您耐心等待。 我们中的许多人都在新年度假。

    是的、即使未连接电池、负载也能够在这些位设置为0的情况下运行。

    此致、
    埃森·加洛韦