This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS650861:BOOSTXL-TPS650861

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457504/boostxl-tps650861-boostxl-tps650861

器件型号:BOOSTXL-TPS650861
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、、 TPS650861

工具与软件:

我想使用系统内编程、但找不到任何信息告诉我要在电路板上使用哪种连接器、以便可以使用 BOOSTXL-TPS860851模块的扁平电缆。  您能否提供我需要置于电路板上的连接器的引脚排列和器件型号?

此外、请验证是否借助系统内编程、只应连接 BOOSTXL 板的电缆、而不需要其他电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     BOOSTXL-TPS860851用于扁平电缆的连接器为 Molex 052745-0633。
    此部件可能已停产、因此可以使用具有6个位置的类似 FFC/FPC 连接器、如 Molex 0527450696。

    引脚分配连接如下所示:

    您能解释一下"仅  来自 BOOSTXL 板的电缆"是什么意思吗? 您是指同一根扁平电缆吗?

    通常、BOOSTXL-TPS860851电路板由连接的 MSP430F5529 LaunchPad 板的 USB 输入供电。
    您是否将 MSP430 Launchpad 与 BOOSTXL 板结合使用?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的答复。  我已经在 BOOSTXL 板本身的原理图中找到了 J16连接器引脚排列。  我要寻找的是另一端的引脚排列  在 TI "说明"部分中、提到">www.ti.com/.../BOOSTXL-TPS650861"页面上的"说明"部分中、提到 BoosterPack"...includes 是一根可实现直接在客户电路板上对部件进行编程的扁平导线"。  但是、我无法找到有关该"扁平线"的任何信息。  它是否只是一根简单的 FFC 柔性电缆、以及是否也需要在板上放置相同的 Molex FFC 连接器?  或者它是否有插座、以便我可以使用标准接头?

    关于电源问题、我知道 BOOSTXL 板由 USB 供电。  我想确认、我不需要为自己的电路板加电、并且在 TPS650861焊接到我的电路板上但没有其他任何器件供电时、只需要 BOOSTXL 板提供的 VSYS 即可对其进行编程。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    谢谢您的澄清、我看到了。 我认为 TI 页面上的描述可能会产生误导。  
    这种扁平线连接只是一根 FFC 扁平电缆、但 不建议使用这种方法进行客户编程。  

    通常、 仅当您打算对插入插座本身的 TPS860851 IC 进行编程时、才应使用 BOOSTXL-TPS860851电路板。
    您是尝试 在插座中对 TPS860851进行编程、还是在您自己的定制电路板上对 TPS860851进行编程?

    如果后者、 只要您能够直接在自己的板上与 I2C 通信、就应该不需要 BOOSTXL 板。

    要对 TPS650861进行编程、只需为 CTL4引脚施加7V 电源即可。 在 BOOSTXL 板上、这是使用 VSYS 完成的。
    不需要其他电源。

    有关对 TPS860851进行编程的要求的更多详细信息、请参阅 NVM 编程指南。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Sarah