This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:仅当我使用万用表探测 CTRC 后、充电才开始

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457625/bq77915-charging-starts-only-after-i-probe-ctrc-with-a-multimeter

器件型号:BQ77915

工具与软件:

大家好、我已为20S 配置堆叠了四个 BQ77915、我的设计基于应用了堆叠修改的评估板原理图。 在测试 BMS 的功能时、我发现只有当我将 CTRC 10M 电阻器上的电压探测到电池包接地时、才会开始充电;当我得到0.78…V 电压并开始充电时、但不允许万用表充电。 过压保护和平衡似乎都起作用、 只有在各个电池的电压降至迟滞阈值以下后、才允许充电。 我的设计中是否需要一个大的下拉接地电阻(我认为万用表的电气外观就是这样)、或者我是否遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jakub、

    它的用途是什么?

    您能否共享您的原理图以便我进行审阅?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我的原理图。 它被设计为基于 VESC 的 ESC (主要针对 PEV)的仅充电 BMS。 目标是使其尽可能紧凑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jakub、

    关于原理图的一些注释:

    • LD 引脚上是否没有电阻器/二极管?  
    • 顶部器件的 CTRC/CTRD 似乎保持悬空。 这些引脚应连接到器件的 VSS 引脚。
    • 为获得指导、我建议查看  bq77915堆叠实现应用手册、

    关于在使用万用表时器件似乎允许充电的原因、这可能是因为您要通过 DMM 的阻抗将该引脚连接到~0V。 CTRC/CTRD 引脚被堆叠接口用于控制 DSG/CHG 驱动器。 这些基于中详述的阈值 图9-10 CTRC、CTRD 电压电平 应用和实现部分。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon