This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:6S 配置、用于启用 CHG 和 DSG FET

Guru**** 2576915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453478/bq40z80evm-020-6s-configuration-to-enable-chg-and-dsg-fet

器件型号:BQ40Z80EVM-020
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我要将 bqstudio 配置从4S 更改为6s。 到目前为止我在测试4S、运行良好。 现在、我要测试6节串联电池、以便更改电池配置、电池化学成分、设计电压和容量。 没有其他变化、4S 工作正常、但6s 工作正常。 点击 FET EN 时、我希望启用 CHG 和 DSG。

在4s 它发生了,但不为6s。所以,还有什么需要改变?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送包含电量计设置的.gg 文件、以及尝试完成的电荷日志文件?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它得到了解决它是松动的连接线断开和连接,改变了接线,它现在工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。

    此致、

    Anthony