Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
你(们)好
我使用 BQ40Z80 IC 设计了一个新的5S1P 智能包。
我们已将该设计与电池组集成在一起。 当我们尝试进行学习循环时、我们面临着下面给出的评论。
1.电量监测 IC 能够检测到设备并显示正确的电池引脚电压,两个电池组电压都完全错误(引脚电压约为18V,但电池组电压显示为23V )。
2.当我们尝试校准时、也没有显示正确的值、当我尝试对电池充电/放电时、电池组没有充电或放电。
请帮助我们继续讨论这一问题。
此致
最大值