This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:应用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448567/bq40z50-application-issues

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

你(们)好

BQ40z50的原理图设计如图10所示。 请帮助检查是否有任何区域需要更改。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TS2、TS3和 TS4不使用、请确保它们已接地。

    另外、请确保在系统的某个点正确上拉 SMBus 通信线路。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    请问是否可以这样设计原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里使用的感应电阻器值是多少?

    此外、我们建议对 PACK 连接施加 ESD 保护、这可以通过火花隙来实现、如下所示:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    我还想问、将 VC3和 VC4连接到 VC2后、是否需要重新配置功率表程序? 将 TS2、TS3和 TS4接地后、我是否需要重新配置电表程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要根据使用的电芯和热敏电阻数量正确配置 DA 配置和温度使能寄存器、我认为在配置方面应该可以。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    如果该设计可接受、您可以帮助再次检查原理图吗?
    1) PTCEN 和 PTC 引脚接地、通过 NTC 电阻器设置过热保护
    2) TS1引脚用于从 NTC 电阻器收集数据、而 TS2、TS3和 TS3都连接到10k 电阻器并接地
    3) 3)在 BAT 引脚上添加了一个10R 限流电阻器(0402封装)
    4) 4) I2C 电阻器 R11/R12/R3/R4是否有任何封装要求
    5) 5)对于 B+和 B1的电阻器 R5和 R6是否有任何封装要求
    6) 6) PCB 布局是否可以强制连接在一起而不在 B -和 GND 之间添加0r 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在上面的原理图中看不到任何明显的错误。 请确保温度使能寄存器配置正确、以反映使用中的热敏电阻数量。 我们建议在 B-和接地之间添加0r 电阻。

    有关封装建议、请参阅 bq40z50 EVM 文档、您可以在其中找到我们的 EVM 中使用的元件和封装尺寸:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuav7 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    还有几个问题需要咨询
    1) 1) BQ40z50的 LEDCNTLA (19引脚)/LEDCNTLB (20引脚)/LEDCNTLC (21引脚)需要接地、如果不接地、它会产生任何影响
    2) 2) TS2/TS3/TS4是否可以直接接地? 直接接地是否会导致芯片发热问题? 是否存在与直接接地相关的任何其他风险? 是否需要更改软件配置?
    3) 3) TS2/TS3/TS4是否可以暂停、与暂停相关的风险是什么、以及需要如何配置软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="628188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448567/bq40z50-application-issues/5580680 #5580680"]1) BQ40z50的 LEDCNTLA (19引脚)/LEDCNTLB (20引脚)/LEDCNTTLC (21引脚)需要接地、如果不接地、它是否会产生任何影响

    它们可以保持悬空或通过20k 电阻器接地至 VSS:

    [报价 userid="628188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448567/bq40z50-application-issues/5580680 #5580680"]2) TS2/TS3/TS4能否直接接地? 直接接地是否会导致芯片发热问题? 是否存在与直接接地相关的任何其他风险? 是否需要更改软件配置?
    3) TS2/TS3/TS4是否可能被暂停、与暂停相关的风险是什么、以及软件需要如何使用[/QUOT]

    如果 TS2/TS3/TS4不使用、它们应直接连接到 VSS:

    当规定要为此正确配置数据闪存时、请确保正确配置温度使能寄存器:

    此致、

    Anthony