工具与软件:
你(们)好
BQ40z50的原理图设计如图10所示。 请帮助检查是否有任何区域需要更改。 非常感谢 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Anthony
如果该设计可接受、您可以帮助再次检查原理图吗?
1) PTCEN 和 PTC 引脚接地、通过 NTC 电阻器设置过热保护
2) TS1引脚用于从 NTC 电阻器收集数据、而 TS2、TS3和 TS3都连接到10k 电阻器并接地
3) 3)在 BAT 引脚上添加了一个10R 限流电阻器(0402封装)
4) 4) I2C 电阻器 R11/R12/R3/R4是否有任何封装要求
5) 5)对于 B+和 B1的电阻器 R5和 R6是否有任何封装要求
6) 6) PCB 布局是否可以强制连接在一起而不在 B -和 GND 之间添加0r 电阻器?

您好!
我们在上面的原理图中看不到任何明显的错误。 请确保温度使能寄存器配置正确、以反映使用中的热敏电阻数量。 我们建议在 B-和接地之间添加0r 电阻。
有关封装建议、请参阅 bq40z50 EVM 文档、您可以在其中找到我们的 EVM 中使用的元件和封装尺寸:
https://www.ti.com/lit/pdf/sluuav7
此致、
Anthony
你好、Anthony
还有几个问题需要咨询
1) 1) BQ40z50的 LEDCNTLA (19引脚)/LEDCNTLB (20引脚)/LEDCNTLC (21引脚)需要接地、如果不接地、它会产生任何影响
2) 2) TS2/TS3/TS4是否可以直接接地? 直接接地是否会导致芯片发热问题? 是否存在与直接接地相关的任何其他风险? 是否需要更改软件配置?
3) 3) TS2/TS3/TS4是否可以暂停、与暂停相关的风险是什么、以及需要如何配置软件? 
您好!
[报价用户 id="628188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448567/bq40z50-application-issues/5580680 #5580680"]1) BQ40z50的 LEDCNTLA (19引脚)/LEDCNTLB (20引脚)/LEDCNTTLC (21引脚)需要接地、如果不接地、它是否会产生任何影响它们可以保持悬空或通过20k 电阻器接地至 VSS:

如果 TS2/TS3/TS4不使用、它们应直接连接到 VSS:

当规定要为此正确配置数据闪存时、请确保正确配置温度使能寄存器:

此致、
Anthony