主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO、 GPCCHEM
工具与软件:
您好!
存在 RSOC 精度和电芯平衡问题。
您能指导从哪一点开始故障排除吗?
1. RSOC 的准确度
- RSOC 在放电和充电过程中长时间不会在100%或0%时发生变化
-充电完成后,RSOC 不是100%(它显示98%、97%但电池电压显示满电)
-当器件在90% RSOC 上复位(0x41)时,它会在10~20分钟内进入80%以下,并返回到90%
2.电芯均衡(4S1P)
-当充电期间电芯电压达到3.4V 以上时,电芯电压差会增加。
-当电芯电压在放电过程中降至3V 以下时,电芯电压差会增加。
经过长时间的现场测试、4个电芯之一的电压变为0V、因此电池无法工作。
我附上了 gg 文件和电池规格。
有适当的 chem id 和使用的 chem id 是4124。
Thanks.e2e.ti.com/.../UBQS_2D00_BQ40Z50.gg.csve2e.ti.com/.../JGCFR26650_2D00_3800_2D00_3.2V-English-Specification.pdf