This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:RSOC 精度和电芯均衡问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440674/bq40z50-r2-rsoc-accuracy-and-cell-balancing-issue

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

您好!

存在 RSOC 精度和电芯平衡问题。

您能指导从哪一点开始故障排除吗?

1. RSOC 的准确度

- RSOC 在放电和充电过程中长时间不会在100%或0%时发生变化

-充电完成后,RSOC 不是100%(它显示98%、97%但电池电压显示满电)

-当器件在90% RSOC 上复位(0x41)时,它会在10~20分钟内进入80%以下,并返回到90%

2.电芯均衡(4S1P)

-当充电期间电芯电压达到3.4V 以上时,电芯电压差会增加。

-当电芯电压在放电过程中降至3V 以下时,电芯电压差会增加。

经过长时间的现场测试、4个电芯之一的电压变为0V、因此电池无法工作。

我附上了 gg 文件和电池规格。

有适当的 chem id 和使用的 chem id 是4124。

Thanks.e2e.ti.com/.../UBQS_2D00_BQ40Z50.gg.csve2e.ti.com/.../JGCFR26650_2D00_3800_2D00_3.2V-English-Specification.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果可能、您能否共享描述这些问题的 bqStudio 日志文件? 这将使我们能够查看监测计内在每种情况下发生的情况。

    此外、是否使用 GPCCHEM 工具找到了 chemID?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    是、客户使用了 GPCCHEM 工具。

    请查找随附的日志。

    e2e.ti.com/.../battery_5F00_discharging_5F00_charging.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送这些文件、但这些是电量计设置的.gg 文件。 请使用 bqStudio 中的记录功能来描述上述两种情况、现在我们可以查看电量计的内部功能:

    [报价 USERID="8507" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440674/bq40z50-r2-rsoc-accuracy-and-cell-balancing-issue ]经过长时间的现场测试后、4个电芯中的一个电压变为0V、因此电池无法正常工作。[/QUOT]

    关于这一点、电量监测计应避免任何电池达到0V。 是否测试了交换这个达到0V 的电芯?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    客户再次进行了换用测试。

    但这个问题在1个周期后不会发生、但 RSOC 和异常运行逐渐恶化。

    因此、此日志文件可能不包含异常操作。

    请检查哪些操作会导致此问题。

    e2e.ti.com/.../battery_5F00_charge_2D00_discharge_5F00_20241204.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于异常操作逐渐变差、您能否确认 QMax 更新在周期之间发生? 如果没有发生 QMax 更新、则错误可能会随着时间的推移而产生并产生问题。

    我们将查看平均时间内的日志文件。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    由于那时没有日志、我不确定 Qmax 是否更新了。

    但我认为 QMax 会根据长时间后的异常 RSOC 而异常更新。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [报价 userid="8507" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440674/bq40z50-r2-rsoc-accuracy-and-cell-balancing-issue/5549445 #5549445"]

    由于那时没有日志、我不确定 Qmax 是否更新了。

    但我认为 QMax 会根据长时间后的异常 RSOC 而异常更新。

    [报价]

    明白了、监测计的周期之间有多大的休息时间? 此外、正在使用的 chemID 是什么?

    每个 chemID 都有一个预定的平坦区、如果弛豫电压位于该区内、则不会更新 QMax。  

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    ChemID 为4124。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您分享 chemID、请告诉我们在测量仪表的每个周期之间有多长时间的放松时间。 如果时间足够长、可以执行 QMax 更新、这将让我们更清楚。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    客户休息了大约1小时。

    但是、此电池组用于紧急电源、因此电源始终与电池组相连。

    当电源被断开时、这个电池组运行。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否可以延长该放宽时间以确认能够完成正确的 QMax 更新? 此外、如果 Qmax 更新出现问题、是否可以接收一个描述 Relax 的日志文件?

    此致、

    Anthony