This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:DFW 无理由永久失效

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453352/bq78350-r1-dfw-permanent-failure-with-no-reason

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们在我们的电池上观察到两次 DFW 故障、但没有其他保护发生。 我们确信这些电池未被发送到关断状态并被唤醒到足以超过测量仪表 DataFlash 写入错误限制(<=1000 SHUTDOWN 且最大唤醒)具有此错误的电池已成功运行了一段时间。 我们很担心同一个问题的产品会越来越多。  

经过详细检查这个问题和"https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum"线程,我们确定了以下:  

我们不能写入或读取 超出地址0x4612的值。  

2-我们不在用例场景中向测量仪表 DataFlash 写入数据。 生产过程涉及电量计固件"bq78350_r1_v1_04_build_26 1"的闪存、具有 .gg.csv 扩展和校准功能的电量计配置。 这是我们和 MCU 刷写电量监测计闪存的唯一时间。  

3-我们使用多个寄存器读取和块读取命令"MANUFACTURER_ACCESS_REG (0x00)"。  

4-仅对电量监测计执行写入操作、包括 "FET_CONTROL_REG (0x0022) "、"SET_SHUTDOWN_MODE (0x0010)"、"SLEEP_WAKE_REG (0x44)"

请您向我们提供以下信息:  

如何发生 DFW? 是否有任何情况会在不超过 dF 写入周期的情况下造成相同的问题?  

电量监测计写入其自己的 DataFlash 时、除了指示写入之外、会发生什么? 能否比 "BQ78350-R1技术参考文档"中所述的更详细地解释写入触发器和周期?

3-可以查询监测计的寄存器(电芯电压、电流、保护寄存器等)和 DataFlash 数据或指示监测计在监测计 IC 唤醒后4秒内关闭吗?  如果是、您可以提供 Gauge SW 的唤醒程序吗?  

4-关断命令 对 DataFlash 写入操作是否有任何已知或可预见的副作用?

感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电量计的闪存驱动程序检测到写入闪存时、会发生 DFW。 如果电量监测计更新、例如状态参数、则可能会发生这种情况(因此可能会自动发生这种情况)。 这意味着写入数据闪存无法正常工作(这可能是由于磨损或损坏(ESD)或电压问题)。

    我们没有详尽的数据闪存写入事件列表。  电量监测->状态下的每个参数都可以触发闪存写入。 启用/禁用这些功能(例如寿命)会导致闪存写入。

    由于电量监测计必须经过初始化序列(涉及测量周期)、因此在启动后的几秒钟内电量监测计可能不会报告有用数据。 您仍然可以获得结果、但它们是默认值。

    关断命令将写入闪存、例如寿命关断计数器。