This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:是否可以通过阅读和评估 VCOM 值来检测白皮书显示总损坏?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458012/tps65185-is-it-possible-to-detect-epaper-display-total-damage-by-reading-and-evaluation-vcom-value

器件型号:TPS65185

工具与软件:

我们在"野生"(火车站)安装了一系列的纸器显示屏。 由于我们在这种环境中发现了一些破坏行为、即完全破碎的显示器、因此我们正在寻找一种通过远程监控可靠地检测这些损坏的方法。 显示屏中未安装破损玻璃传感器。 因此,我们需要以其他某种"带内"方式来检测。

TPS65185可以对 VCOM 引脚执行电压测量、以确定 EPD 面板的反冲电压。

是否可以通过读取该值并将其与特定阈值进行比较来检测碎纸显示?

Displaytype 为 Eink VB3300-NCC、EPD 控制器为 Epson S1D13524。

感谢您对这方面的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我认为我们没有足够熟悉此类应用的人来提供良好的指导-此器件是在几年前开发的、而且不再提供最熟悉此器件的人。 您的建议看起来确实合理、但需要进行测试、以了解此解决方案在检测玻璃破碎时的可靠性。

    此致、

    Matt