This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何在 OTP 期间启用 PF 以实现低电压

Guru**** 2610055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458152/bq76952-how-to-enable-pf-for-low-voltage-during-otp

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

 当标称电芯电压 远高于 OTP 所需的10-12V 电压时、针对欠压将永久失效(5.3.3欠压安全欠压(SUV)永久失效)写入闪存的预期顺序是什么?

根据我的理解、我必须将"Settings:Protection:Protection Configuration[PF_OTP]"和"Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[OTPW_EN]"设置为1、同时设置最小电芯电压等

但是、  在 OTP 序列之后测量的浮动电芯电压将低于最小值、因此 IC 将记录连接电芯之前的永久失效。

我缺少什么吗?

谢谢!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    有关 BQ769x2 OTP 编程常见问题解答的最后一个问题 应能够帮助您完成此过程。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    但是、禁用写入 RAM 似乎有风险(例如、在生产期间、他们会尝试再次对电路板进行编程、其中第一步是软件复位;或者如果10-12V 电源上出现短路、则将永远写入内部 PF 位)

    我更喜欢 在 OTP 上将 PF_ENABLE 保留为0、并在每次上电时使用子命令 PF_ENABLE ()将其设置为1。

    这听起来像是一个很好的解决方案吗?

    P.S.我们的系统有电池监测器在不使用时关闭。  

    谢谢!

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我更喜欢 在 OTP 上将 PF_ENABLE 保留为0、并让软件在每次上电时使用子命令 PF_ENABLE ()将其设置为1。

    最好也可以使用此方法。

    此致、
    Alexis