This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:电池反向连接

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458013/bq2973-reverse-battery-connection

器件型号:BQ2973

工具与软件:

大家好、我是一名产品设计人员、需要使用锂离子电池保护 IC 来检测欠压/过放电以及电池断开连接情况。
我正在考虑使用其中一款 BQ2973xx…… 结束。
在我的产品中、用户将使用单个"不受保护"的锂离子电池、插入电池时可能会反转电池。
我的问题是:BQ2973可以承受临时反极性电池连接吗?

此致
Glyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glyn、

    否、BQ2973可能无法承受电池反向连接。 该部件不能与可更换电池一起使用。 它旨在始终与电池位于同一电池组中。 我见过一些客户使用外部电路在反向连接时保护器件。

    需要注意的另一个问题是、通常在首次连接电芯时、器件需要连接充电器才能首先唤醒器件。 因此、每次更换电池时都会发生这种情况。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon