This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:应用电池充电器时、它不会充电

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449046/bq77915-when-appling-battery-charger-it-is-not-charging

器件型号:BQ77915

工具与软件:

你好

我们为 BQ77915构建了测试环境、并已经过测试的一些保护功能。 因此、我们已经测试了放电(使用一个简单的电阻器和 LED)及其工作情况。 此外、UTD、OTD 和 OW 故障都经过测试、并且其运行性能非常好。  
但是,我想使用我在 Distrelec (瑞士经销商)上购买的锂离子充电器,但电池不充电?

我们在 PACK+和 PACK-处插入充电器、但充电器无法开始充电。 但当我跳过两个 FET (充电和放电)时、它会起作用。 我网格化了两个 FET 的栅极电压、它们始终从0V 或-1V 或-2V 跳至9V、我不知道为什么?

到目前为止、我仅将充电器应用于 PACK+和 PACK-、我是否还需要输入负载? 以便我能够同时将负载和充电器连接到 PACK+和 PACK-?

我有一个3S2P Batterypack、并可按照 BQ77915的数据表中的说明构建电路。 因为放电是正常的、所以我不认为电路有故障。

可以帮帮我吗?

谢谢 Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    不需要、您不必连接负载即可为器件充电。

    您是否有 FET 引脚(相对于 VSS)和充电器连接事件的任何波形?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    我画的每一张图片都来自"充电 FET"、而不是来自"放电 FET"、因为放电是工作的。

    首先、我在连接负载的情况下、在"放电"模式下测量栅极:

    图片:  

    之后、我 在 系统连接了电池充电器(PACK+和 PACK-)的"充电"模式下拍照。 我已经 相对于 VSS 测量了栅极引脚:

    图片:  和  ->由于我的电压跳跃、我拍摄了2张照片来向您显示两个电压电平。

    之后、我相对于 VSS 测量了漏极引脚:

    图片:    这里是电压也跳了所以2张照片。

    之后、我相对于 VSS 测量了源极引脚:

    图片:    这里也是电压跳跃所以2张照片。

    我所使用的充电器的数据表为: e2e.ti.com/.../DATASHEET_5F00_LITHIUM_5F00_ION_5F00_CC_5F00_CV_5F00_CHARGER.pdf

    我真的不知道为什么这不起作用。 我使用的 FET 是: IRF510PBF

    感谢您的帮助:)

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    您能否再次重塑您的图片? 不幸的是、它们似乎没有正确加载。


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis

    我不知道为什么,但我不能上传正确的图片,现在我刚刚上传了一个.zip 文件。 我不能上传照片。

    我给照片命名了,我希望你能理解它。 抱歉。

    e2e.ti.com/.../3463.Pictures.zip

    谢谢。

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    仍然无法正确打开照片:

    他们似乎是腐败的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis  

    我想我出现的问题是因为我有非常长的布线、而且我没有注意将大电流接地和低电流接地分开。 我现在制作了自己的 PCB 并将其投入生产。 我使用过芯片的整个数据表和 EVM 的原理图。 此外、我还尝试了使用 EVM 模块中使用的所有相同部件。

    新的 PCB 不能对其充电时、我现在在某个地方出现了一个错误。  

    我将在拥有新 PCB 时告诉您最新的更新情况。

    和图片、我想是因为我使用 MAC。 但是、是的、我会先尝试新的 PCB、如果它不起作用、看看我如何向您发送图像。

    我还有一个 与充电和放电有关的问题。 是否可以连接负载(例如具有几个电阻器的 LED 等)并 同时为电池充电? 或者、电路的行为会造成什么损坏? 或者这不应该是一个问题吗?

    谢谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    明白了! 请告诉我这是怎么做的,希望一切都可以与新的 PCB .

    可以、同时连接负载和充电器是非常好的。 充电器本身可能是为负载供电的电流(如果充电电流大于负载所需的电流)。 应该没问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    采用 BQ7791500的新型 PCB 已经问世。  

    现在、因为它是一个 PCB、所以电压变化不会太大。 在负载下对电池包放电可以正常工作、但充电仍然无法正常工作。  

    我在使用示波器充电/放电时制作了多张图像+我通过 PCB 布局、原理图等制作了图像。我还上传了 BOM 文件、以便您可以查看我所使用的组件。 我由 JLCPCB 制造 PCB、我还让他们组装我的 PCB (因此一切都应该正确焊接)  

    --------------------------------------------------------

    在图像之前、有几个信息:

    -当我把充电器连接到 PACK+和 TP2 (测试点2 ->你可以在 PCB 布局的图片中看到它), TP2被连接到 DSG 和 CHG FET 之间的2条漏极线,然后充电器正在为电池组充电,但当我把充电器放在 PACK+和 PACK-上(应该正常的)

    - Q3和 Q4是可选的 FET ,我没有连接这些 FET (我添加了它们,所以我可以测试其他 FET ,所以我不会固定在那些通常是在->Q1和 Q2的 FET )

    -这是充电器的数据表 im 使用: https://media.distrelec.com/Web/Downloads/_t/ds/3546805000_eng_tds.pdf

    --------------------------------------------------------

    现在、图像:

    -以下是我的 KICAD 原理图和 PCB 的 PCB 布局的图像,订购和使用:  

    -这里是我的 BOM 文件(我用芯片的 EVM 原理图制作这些 PCB、所以我想我的 元件基本上与 EVM 用户指南中的相同): e2e.ti.com/.../1050.BOM.xlsx

    -电压测量没有负载,没有充电器: BAT+到 VSS ( VSS 是 BAT-在我的情况下,但我会写 VSS )  

    充电时的电压测量(所以充电器被连接): PACK+到 VSS  

    - 充电时电压测量: PACK-到 VSS (这个电压在两个电压之间变化,所以2图片)  

    - 充电时的电压测量:TP2到 VSS  

    - 充电时电压测量:TP3至 VSS  

    - 充电时电压测量:栅极 DSG 到 VSS  

    - 充电时的电压测量:栅极 CHG 到 VSS  

    - 充电时电压测量:TP5至 VSS  

    - 充电时电压测量:TP6至 VSS  

    - 充电时电压测量: PACK+到 PACK-(再次我有2电压,所以两张图片)  

    -我的3S2P 锂离子电池组的图像(所以你看,哪个 电池使用)  

    放电时的电压测量(仅连接负载,无充电器): TP5至 VSS  

    - 放电时的电压测量: TP6至 VSS  

    - 放电时测量电压: Pack+至 VSS  

    - 放电时的电压测量: PACK-至 VSS  

    -如果你想知道我的负载是什么,这里的图像(它只是一个1KOhm 电阻器+ LED)  

    - 放电时的电压测量: TP2到 VSS  

    - 放电时的电压测量: TP3至 VSS  

    - 放电时的电压测量:栅极 DSG 到 VSS  

    - 放电时的电压测量:栅极 CHG 至 VSS  

    - 无负载且未连接充电器时的电压测量:VC1到 VSS  

    - 无负载和未连接充电器时的电压测量:VC2到 VSS  

    -编辑:我忘了在没有负载和没有连接充电器的情况下测量栅极到 VSS 电压。  

    在空载且未连接充电器的情况下、我测量了以下电压:

    -门 DSG 到 VSS :我有我的9.375V (同上)

    -门 CHG 到 VSS :我有0V 所以没有.. 我认为这就是我的 CHG 栅极驱动器由于没有电压而无法导通 CHG FET 的问题。 但我不知道为什么我的 CHG FET 未打开、我认为我的原理图、电压等都很好...  

    在连接负载和充电器的情况下、上述从栅极 CHG 到 VSS 的测量值为9.375V、因为电池组的负载电压会改变栅极处的电压。

    我还尝试断开 CBI 引脚的 RCB_1电阻器、以便 CBI 引脚悬空以禁用电芯平衡->但仍然无法正常工作。

    我还尝试断开 CTRD/CTRC 引脚的 Ropt_1电阻、然后直接将它们连接到 GND、而不使用下拉电阻器->但仍然无法正常工作。

    我通过 LD 引脚删除了 D1二极管并将其直接连接(因此我没有二极管)->但仍然无法正常工作。  

    --------------------------------------------------------

    我无法解释充电为什么不起作用。 希望你能帮我。  

    非常感谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师将在冬季假期到新年结束。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Silvan、

    是否有热敏电阻连接到 J4?

    对于触发保护、我建议检查中所示的所有条件 表9-5. 故障条件、状态和恢复方法 应用和实现部分。 以缩小可能触发的保护范围。

    在您的布局中、我看到检测电阻没有开尔文连接、您需要确保具有良好的开尔文连接。 此外、我建议使大电流路径的迹线更粗、以确保该路径中的电阻最小。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    是的我的热敏电阻是: SEMITEC USA CORP/ 103AT-4-70374 (DigiKey Nr: 4316-103AT-4-70374-ND )

    我是对的、开尔文连接是4线连接? 我是否还需要4根导线穿过电阻器和滤波电容器? 或者、我应该如何做到这一点? (我以前从未进行开尔文连接)  

    当我不想使用热敏电阻(出于测试原因)时、我需要将一个10k Ω 电阻器从 TS 连接到 VSS、对吧? 还有事吗?  

     其他故障情况、在本例中只有 CHG FET 不工作、因此只能是 故障情况而仅关闭 CHG FET、可能的故障包括:

    - CTRC 已禁用->但这应该没问题、正如您在我的原理图中所看到的  

    - OV ->这不能、我测量了 VC 输入电压、这应该没问题

    - OTC ->这可以(因为没有开尔文测量)?

    - UTC ->这可以(也是因为没有开尔文测量)?

    那么、我认为它只能是热敏电阻? "你说什么?

    谢谢你  

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    我指的是分流电阻器/感应电阻器。 您通常希望在该区域仔细布局。 有很多演示文稿的主题你可以找到在谷歌!

    是的、如果不使用热敏电阻、则需要在 TS 和 VSS 之间连接一个10k Ω 电阻。 作为快速测试、您可以在那里放置一个固定的10k Ω 电阻器、以确保它不会引起任何问题。

    测试过程中您的电池电压是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    抱歉、我对开尔文联系存在误解。

    下图是另一个 PCB、但您能告诉我这是否是良好的开尔文连接吗?  

    我谷歌并观看了 YouTube 视频,每个人都说,我需要把他们的短路,靠近在一起,并与感应电阻器的连接需要直接在平板上?  

    我对吗?

    编辑:它的工作! :)我刚刚放置了这个10KOhm 电阻器,而不是热敏电阻,它 工作。 谢谢 Luis。

    但您能想象为什么热敏电阻出现了这个问题吗? 引线是否太 细? 还是使用了错误的热敏电阻? (我已发送上面的 Digikey 编号)?  

    如果你能给我这些最后的建议、我们可以结束对话、那就很好了。 (你能回答我的问题,与图像的开尔文连接?)

    谢谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    我谷歌并观看了 YouTube 视频,每个人都说,我需要把它们短的,靠近在一起,并需要直接连接到感应电阻器上?  [报价]

    这对我来说是可以接受的!

    编辑:其工作!! :)我刚刚放置了这个10KOhm 电阻器,而不是热敏电阻,它 工作。 谢谢 Luis。

    很高兴听到这个消息:D.  

    [报价 userid="634300" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449046/bq77915-when-appling-battery-charger-it-is-not-charging/5590817 #5590817"]但是您能想象为什么热敏电阻出现了问题吗? 引线是否太 细? 还是使用了错误的热敏电阻? (我已发送上面的 Digikey 编号)?  [报价]

    我们使用 103AT-2、它应该没有问题。 您的导线/布线是否会导致电容过大? 热敏电阻测量为脉冲式、因此如果引脚上的电容过大、则在器件进行测量时、电压可能无法完全稳定。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote]