This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:UCC27712是否为隔离式 HVIC? 紧急

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21231, UCC27712, UCC21551, UCC21331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458025/ucc27712-is-ucc27712-a-isolated-hvic-urgent

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: UCC21551UCC21331、UCC21231

工具与软件:

 UCC27712是否为隔离式 HVIC? 我想用它来驱动三相电机或两相步进电机

对于步进电机为1、

1 μ A 低于)电压、例如100V?  我不必使用隔离式 光耦合器?   

b)高于什么电压时、我必须使用隔离式 光耦合器?   

 针对3相伺服电机

 a)电源为400V、是否  必须使用隔离式 光耦合器?   

如果 UCC27712不是 隔离式 HVIC、您可以建议使用 隔离式 HVIC?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC27712是一款单片高压半桥驱动器、其中 LO 输出以 COM (GND)为基准、而 HO 输出以 HS 为基准。 TI 拥有广泛的隔离式双通道驱动器产品系列、我将此主题重新分配给我们关于这些器件的专家。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找隔离式解决方案、我会推荐非常适合您的应用的隔离式双通道栅极驱动器。 所有这些驱动器都具有死区时间互锁功能、并将与400V 总线电压兼容:

    如果您有任何问题、请随时告诉我。

    此致、

    Hiroki