This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:有关通过 I2C 关断 PMIC TPS6521902的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455277/tps65219-question-about-shutting-down-the-pmic-tps6521902-via-i2c

器件型号:TPS65219

工具与软件:

你(们)好

使用 I2C 关断 PMIC 时、在 Linux 终止过程的后半部分很难操作 I2C。

1.关于 PMIC TPS6521902的 PB 引脚、

是否可以在启动后、在器件仍在运行的同时将 EN_PB_VSENSE_CONFIG 的设置更改为"EN"?

2.或者、我想通过 I2C 延长 OFF_REQ (I2C_OFF_REQ)的 OFF_request 与 nRESTOUT 的输出之间的时间。

是否有办法进行配置?

此外、tDEGL_OFF 的持续时间是多少?

3.是否可以在保持每个时隙运行的同时更改不同时隙的设置、以及更改持续时间设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、该线程的器件所有者目前不在办公室、明年的第一周之后会回来。 响应将被延迟。 感谢您的耐心。

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shungo:

    请查看以下答案。

    这些值是预定义的、上电后不应通过 I2C 更改。

    tDGEL_OFF 的典型值为70us、无法更改。

     电源插槽是为 TPS6521902预先定义的、不应更改。

    但是、存在用户可编程的 TPS6521905版本、其中可以根据需要对电源轨电压和时序控制进行编程。

    Sathish