This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:设计故障排除

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456989/ucc28750-design-troubleshooting

器件型号:UCC28750

工具与软件:

我实施了一个基于 TI Web 工作台设计的设计。 我将获得0V 输出。

随附是 Web 工作台设计、原理图和变压器测试报告。 请帮助进行故障排除。


e2e.ti.com/.../2818.design-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的文件、即 Webench 原理图和原理图、以及设计中的变压器规格。

    您的原理图和辅助连接未正确连接。  请更正此错误、使其与 Webench 原理图相匹配。

    此外、还要确保您的变压器匝数比和电感的放大度符合 Webench 建议的+/-5%范围内的要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    根据您的建议、我更正了连接。 匝数比和磁化电感应匹配 Webench、建议范围在+/-5%以内。

    我已经按如下方式测量了 ON 引脚相对于接地的关系

    引脚2 - 1-1.8VDC

    引脚3 - 0.9至1.1VDC

    引脚4 - 2.9 VDC

    引脚5 - 11.5 VDC

    输出仍然为0。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法为该产品找到 Webench 工具。  您能否共享链接?

    您的变压器匝数比可能会关闭。  您可以使用 Excel 设计工具检查它。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC28750-CALC

    如果变压器匝数比是 O.K.、那么您应该研究具有振荡的 VDD、CS、FB、FLT 和 Vout、以确定输出不进行调节的原因。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、