This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps26750evm

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM, TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457587/tps26750evm

器件型号:TPS26750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25756EVM

工具与软件:

如何从 J4端口输出20V 电压? 无论是用于独立测试还是与 bq25756测试结合使用、我们如何解决 J4端口无法输出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chao、  

    是否有您与 Conner 合作过的针对此参考的反接地或参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 J4连接器上输出(或换句话说、提供大约20V 的电源)、您需要使用 BQ25756EVM 提供该电压或可提供20V 电压的另一个器件。

    有关使用 BQ25756EVM 提供5V 以上电压的更多详细信息、请参阅 TPS26750EVM 用户指南的第4.2.1节。

    此致、

    Conner