This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:电荷泵还是偏置?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458094/tps7a57-charge-pump-or-bias

器件型号:TPS7A57

工具与软件:

团队成员、您好!

在了解 TPS7A57的典型电路时、我感到困惑、因为它位于数据表的第一页。

对于该电路、BIAS 由5V 供电、但同时内部电荷泵也被使能。
我的理解是我们不需要电荷泵、因为偏置是从外部提供的。

哪个将为此配置、偏置轨或内部电荷泵供电?
通过同时提供偏置和启用电荷泵是否有任何优势?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    我认为您要查找的信息在第7.3.5节中:

    在电路图中、您提到的 VIN 是0.9V < 1.1V、因此需要偏置并提供内部偏置电流、以及可以启用或禁用电荷泵。 这意味着、在这种情况下、电荷泵不会提供任何电流。 即使在这种情况下电荷泵不提供电流、仍然会有一些开关噪声、因此在这种情况下最好禁用电荷泵。 此图表示系统中可以容忍开关噪声、从而使电荷泵保持启用状态的情况。  

    此致、

    Nick