This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410:实现欠压锁定

Guru**** 2518660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459165/lmq66410-implementation-of-undervoltage-lockout

器件型号:LMQ66410

工具与软件:

通过使用电阻器、我可以通过 EN 引脚将启动电压调整为所需的 V_IN = 4V 值。

使用了以下电阻值:

R_ENT = 560k

R_ENB = 270k

运行后、由于 V_ENABLE 的迟滞、该器件在 V_IN = 2.3V 至3.0V 的电压范围内将保持启用状态。

但是、我希望器件在 V_IN < 4V 时关断

如何实现欠压锁定、以使器件在阈值 V_IN = 4V 时启动和关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件的 UVLO 迟滞是固定的。

    您需要一个外部基准和比较器来提供精确的阈值和迟滞。

    不过、您需要一些有限迟滞以避免稳压器出现"抖动"和/或错误行为

    电压纹波。

     如果迟滞太低、输入线路上的任何噪声都会引起问题。

    您需要在最坏的情况下非常仔细地测试您的最终设计。

    谢谢