This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:引脚配置

Guru**** 2455510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459129/tps6593-q1-pin-configuration

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22965

工具与软件:

团队成员、您好!

在我的一个设计中 、我使用的是 TPS65931211RWERQ1 IC、

目前、我使用与 EVM 相同类型的配置 AM62A3 .

引脚配置(FB_B1、FB_B2、FB_B3、FB_B4和 FB_B5)应将该引脚直接连接到的引脚应该是什么引脚 接地

我在 AM62A3-EVM 的设计文件中看到了为什么在 FB_B3引脚上提供输入(网络名称: LDO_3 )、它来自 USB-USB PD 控制器?

从 EVM 附加参考图像:  

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tirthal

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459129/tps6593-q1-pin-configuration "]

    引脚配置(FB_B1、FB_B2、FB_B3、FB_B4和 FB_B5)应将该引脚直接连接到的引脚应该是什么引脚 接地

    我在 AM62A3-EVM 的设计文件中看到了为什么在 FB_B3引脚上提供输入(网络名称: LDO_3 )、它来自 USB-USB PD 控制器?

    [报价]

    您可能已在 PMIC 用户指南(此处的链接)中看到 FB_B3的连接、并且想知道为什么 PD 也要在 USB-PMIC 控制器上使用 LDO_3。

    简而言之、AM62A 处理器团队可以更好地描述这种推理、因为他们制造了 EVM、我认为他们加入了 USB-EVM LDO PS 中断来关闭 PD、仅选择此类原因是它是一个 EVM、这将取代 IO 注意事项。 从生产和 PMIC 的角度而言、请按如下方式进行连接(来自 PMIC 用户指南)

    FB_BN 的连接如下:

    FB_B1:通过 FB_B2以差分方式将伪接地连接到负载点、或将 FB_B1连接到 SoC 上电容器的正平面或正引线(负载点、POL)

    FB_B2:通过 FB_B1以差分方式将伪 接地连接到负载点、GND 平面上的 FB_B2或 SoC POL 电容器的 GND 引线

    FB_B3:没有伪布线、将其放置在 TPS22965 IO 负载开关的正平面或 POL 电容器处、以解决整个平面的 IR 压降

    FB_B4:与上述相同、路由至网络的 DDR4正部分(平面或 POL 电容器)、以解决 IR 压降

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉