This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783CKTTR 生命周期状态

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458723/tl783-tl783ckttr-life-cycle-status

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件:TPS7A43

工具与软件:

您好!

2023年10月、PDN 20231004006.3发布了、这表明器件  TL783CKTTR 将 在 2024年4月5日的最后采购期限内停产。 现在我看到过去的日期已经过去、 TL783CKTTR 产品页面 显示该器件仍处于供货状态。 此器件是否不再停产? 该部件现在的生命周期计划是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您引用的初始 PDN 已取消、器件现在保持活动状态。 话虽如此、该器件非常旧、应尽可能使用更现代的 LDO、如 TPS7A43。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TPS7A43具有低输出电流能力、因此不适合我们的应用。 如果我们换用器件、可能是类似 LM317HVT/NOPB 的器件、这也是我理解的旧器件。 您是否有推荐的具有与  TL783CKTTR 或 LM317HVT/NOPB 类似规格的新型器件、值得进行设计更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然并不是很新、但是 LM317HVT/NOPB 绝对是 TL783KTTR 的首选器件。 我们没有任何具有更高电流容量的新产品+ VIN≥60V。  

    ~ Aaron