This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:如何平衡串联铅酸电池

Guru**** 2782495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458875/bq25751-how-to-balance-lead-acid-batteries-in-series

器件型号:BQ25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

我们是否有任何 IC 可以与上述铅酸电池充电器 IC 配合使用、以实现电池平衡?

我们拥有一个系统、其中包含两节12V 串联铅酸电池(最大~28V)、我们希望这些电池能够得到平衡、从而实现最长的使用寿命。

我看到过很多电池平衡器 IC、但它们似乎都是针对锂离子电池设计的、没有明确说明它们可以处理每个电池12V 的铅酸电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    对于您的应用、我推荐使用 BQ34z100、它能够对您使用的电池进行电量监测以提供准确的 SOC。 为了平衡电池、我建议将 BQ34z100与监控器 IC 配对使用。 我建议在监视组中创建一个新线程、以便他们可以更好地帮助您。

    此致、

    Adrian