This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:我可以使用此器件型号来构建负电源轨吗?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459407/tps7a4001-can-i-use-this-part-number-to-built-negative-rail

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件: LM337

工具与软件:

您好!

我一直在设计双极 SEPIC 转换器(+60V/-60V)、并想在电路中加入一个 LDO。 是否可以通过将-60V 接地端连接到接地端并使用实际接地端作为正电压来在负轨上使用 TPS7A4001?

此致、
卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    通常最好使用专用的负 LDO。  这种方法的问题在于会切断系统 GND、这会使系统接地成为问题。  如果您已评估了系统接地的风险、并且可以中断 GND、则 LDO 将像这样正常工作。

    LM337是一款负电压线性稳压器、其从 Vin 到 Vout 的绝对最大额定值为-40V。  没有使能引脚、因此它将随 Vin 上升。  如果您的 LDO 的输出在-60V 输入上低于-20V、则这是您可能考虑的另一种选择。

    谢谢!

    Stephen