This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:原理图审阅

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453812/tl494-schematic-review

器件型号:TL494

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

1.请复习电路原理图和注释。

2.在本设计中、我们发现在100个 PCB MOSFET 驱动引脚开关中、其中一个 PCB 切换为4V 到 VCC。

3.我们无法分析它为什么会将4V 转换为 VCC。 IC 函数的其余部分正常工作。 为获得您的信息、请将故障 IC 替换为新的 IC、以保持 PCB 未改变电路板的所有元件正常工作。   

 

谢谢  

Rahul Sharma

上海立讯电力股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul

    请给我们一些时间与您联系。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    原理图审阅通常需要大约一周的时间。

    2. 3.

    您是否可以尝试将该4V 单元放在另一个板上、以查看问题可能出现重复或消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的努力、我们将等待一周的时间。

    将故障 IC 置于工作板上后发生。 我们发现完全有故障的 IC;我们测量了相对于 GND 的2.5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请明确哪款 IC (U36还是 U38?) 哪些引脚及其电压漂移-请提供它们的波形以及 Vcc?

    如果是 U36、引脚9和10、请查看其波形以及引脚8和11波形、以帮助了解您的意思转变、请同时提供良好和不良波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图上、

    - U36引脚16、2IN+通过 R342连接到 GND、但引脚15仍显示预期的控制。 引脚15无法降至0以下、因此您的设计无法控制 U36的误差放大器2 (EA2)。 您控制 EA2的意图无效。 您打算对 EA2做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于有一段时间没有进一步的通信、我将关闭该线程。 如果需要、请重新打开。