This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56EVM-066:设计详细信息

Guru**** 2391195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H, UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458635/ucc28c56evm-066-design-details

器件型号:UCC28C56EVM-066
主题中讨论的其他器件:UCC28C56H

工具与软件:

您好、可以获得有关评估板设计的说明吗? 它与 UCC28C56H 数据表中详述的典型应用有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidudt5

    使用 SiC MOSFET 的高密度辅助电源用于800V 牵引逆变器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是我想要的。 详细来说、我想对所用的调节进行一些解释、尤其是在评估板的 UCC28C56H 的 COMP 引脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它会调节 AUX 电压以交叉调节输出电压。 多输出反激式变压器多绕组和交叉调节的原理相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么如何解释每个实施之间的差距呢? (左侧是 UCC28C56H 典型应用、右侧是 UCC28C56EVM-066原理图)

     对比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些称为环路补偿组件-它们在不同的设计中可能有所不同、具体取决于补偿需求。 左侧的那个在光耦的右侧有额外的元件。 但 EVM 右侧的电路没有光耦合器、因此需要添加相应组件。 因此、差异是由于 EVM 中未使用光耦合器。