This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:REGN 未生成

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458674/bq25798-regn-not-generating

器件型号:BQ25798

工具与软件:

大家好!

我正在使用 BQ25798电池充电器 IC  

在 IC 中、当我使用电池时、在 SYS 引脚上接收到所需的输出。

但是、当我保持电池连接并通过 ACFET-RBFET 电路将 VBUS1连接到输入电压12V (大于 V_BAT)时、不会生成 REGN。 此外、没有从电源汲取电流。  

我将获得以下值。 请提供一些解决方案:

1. VAC1 = 12V

VAC2 = 12V  

ACDRV1 = 17V  

VBUS1 = VBUS2 = 12V

4. REGN=0.017V

5. SYS=10.76V (与电池电压相同)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaikh:

    您能否提供原理图?  ILIM_HIZ 引脚是否偶尔接地?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我已附上上面的原理图。 ILIM_HIZ 引脚未接地。 您能给我讲一讲这个问题吗?  


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaikh:

    REGN 由 PMID 电压供电。  施加 VBUS 后、VBUS 和 PMID 之间的 FET 将打开。  

    如果 PMID 上存在电压(您可以使用 DMM 进行测量吗?) 而不是 REGN、那么充电器处于高阻态模式。  通过将 ILIM_HIZ 引脚置为低电平或主机 I2C 写入设置 EN_HIZ 位= 1、可以强制进入高阻态模式。  在连接电池的情况下、充电器自动将 EN_HIZ 位设置为高电平以保护自身的唯一方法是测量大于10A 的电感器电流。 您的负载和系统电流电平是多少?  对于3.3A 电感器、ICHG + ISYS 必须略小于3.3A、否则电感器将饱和、电流尖峰可能达到10A。

    如果 VBUS 上有电压而 PMID 上没有电压、则 VBUS 和 PMID 之间的 FET 会损坏、可能是由于12V 电源的热插拔振铃大于30V (最大绝对值)

    此致、

    Jeff