This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:Webench 设计查询

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459273/ucc28c53-q1-webench-design-query

器件型号:UCC28C53-Q1

工具与软件:

e2e.ti.com/.../WBDesign41.pdfCould请您解释一下、D21在随附设计中的用途是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D21用于帮助软启动。 最初、C21的电压为零、因此 D21将钳制光耦二极管以灌入最大电流、然后光发射器将提供最大电流、以将 FB 上拉至尽可能高的电平、从而使 COMP 尽可能低、从而将占空比限制为最小值。 然后、随着 C21逐渐充电、占空比从 MIN 增加到其目标值。 这有助于软启动。