This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:当输入电压高于12V 时、7.4V 电池不充电

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458796/bq24610-7-4v-battery-is-not-charging-evn-input-is-higher-as-12v

器件型号:BQ24610

工具与软件:

尊敬的先生/女士

开奖记录

在我们的项目中,我们用这种特殊的充电 IC 为电池充电设置了8v 的反馈电压,我们的 VIN 为12v,CE 引脚电压为3.3v,REGN 引脚电压为6V,acfet 打开,batfet 关闭,安全计时器设置为9hr(100nF),适配器输入电流设置为2.95A ,电池充电电流设置为2.5A , 300 mA 预充电电流设置为2.5A。 stat1和 stat2引脚都处于高电平状态 stat1和 stat2 Led 都处于办公状态、因此我已经检查了数据表中提到的条件(存在电池、不存在 OVP、其余我需要帮助检查)总的来说、我的高侧 MOSFET 驱动处于高电平状态、低侧 MOSFET 处于低电平状态、无切换发生、充电也未完成、任何人都可以支持我  

此致  

Sabari janath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabari、

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。