This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:定制充电结束电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458841/bq25170-custom-end-charge-voltage

器件型号:BQ25170

工具与软件:

您好!

我设计了一个具有连接到 VSET 引脚的数字电位器的充电器。 数据表提供了一个包含分立电阻和最终充电电压值的表格。

电压随电阻的变化不是很线性、那么如何获得表中未列出的最终充电电压?

 我知道 VSET 电阻器在启动时读取、并且我包含了一个 MOSFET 来为芯片重新供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alexandru

    只有表中列出的 VSET 值可用、建议仅使用表中列出的电阻值。

    VSET 更多地是一个数字电路。  启动时在电阻器上测量的电压将对应于其中一个具有相应电压的频段。  

    我们尚未使用仅使用数字电位器的固定电阻器进行测试、您需要对其进行评估以确定其是否能为您提供预期的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将数字电位器设置为表中的值之一。

    仍然有一个问题、如果电阻值介于表中的两个值之间、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alexandru

    仍有一个问题、如果电阻值介于表中的两个值之间、会发生什么情况?

    如果电阻器介于两个建议值之间、输出电压可能会切换到更高或表中列出的值。   

    VSET 电阻的行为与分压器不同、而是会生成中间值。