This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:应用问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51635, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455394/lm76002-application-issues

器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件:LMR51635

工具与软件:

大家好、团队成员:

需要制作降压电源、输入直流18~60V、输出24V、电流0.8~1.5A
可以实现 LM76002或 LMR51635吗?
1.环路补偿应该注意什么?
2.电压低于24V (比如20V)时、输出状态是怎样的?
3. LM76002和 LMR51635之间的热损耗更大? PCB 布局有何差异? EMI 之间的区别是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    LM76002/3数据表的第25页有一个表介绍了24V 输出电压的设置。 请参阅以下内容:

    对于有关布局和 EMI 的问题、建议浏览数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    是否有任何更新? 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    没问题! 祝你好运。