This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3645EVM:我有 LM3645 EVM、LM3644 GUI 是否适用于 LM3645?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3645, LM3644, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458503/lm3645evm-i-got-the-lm3645-evm-will-lm3644-gui-works-for-the-lm3645

器件型号:LM3645EVM
主题中讨论的其他器件:LM3645LM3644USB2ANY

工具与软件:

我有 LM3645 EVM 要确保 LM3644 GUI 是否也适用于 LM3645? 因为我在 TI 网站上找不到 LM3645 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sista:  

    感谢您联系我们!  

    我们还没有为 LM3645开发 GUI、LM3644的 GUI 不兼容。  

    我们建议使用 USB2ANY 驱动 LM3645。 它基于 I2C 的 LM3645写寄存器。 您可以在 TI.com 上下载 USB2ANY 的 GUI。 如果您在使用 USB2ANY 的 GUI 驱动 LM3645方面需要帮助、请告诉我。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。