This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:电感器值

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458500/lmr64010-inductor-value

器件型号:LMR64010

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我想询问电感器值。 如果将电压从12V 升高到15V、建议的电感器值应该是多少? 我 想消耗477mA 的负载电流。  谢谢!  

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    对于您的应用、建议使用 Isat >= 1.5A 的10μH 电感器。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    您能解释一下您为什么为 Isat 选择1.5A 而不是另外一个价值吗? 我正在尝试了解升压稳压器的 Vin 和 SW 引脚现在为什么会短路。 问题是否与我选择的电感器的饱和电流为1.4A 有关?

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    在 Vin = 12V、Vout = 15V 且 Iout = 477mA 的条件下工作时、最大电感器峰值电流约为0.9A。 为了留出一些裕度、还要考虑到典型峰值电流限制为1.5A、因此建议的1.5A Isat 也是如此。  实际上、1.4A Isat 也应该可以。

    您是如何测量 Vin 和 SW 引脚的? 何时禁用器件?

    此致

    Lei