This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:用于 USB 电力输送的放电功能

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456688/lm51772-discharge-functionality-for-usb-power-delivery

器件型号:LM51772

工具与软件:

大家好、我是 David。

我目前正在使用这个特定的 IC 来开发一个 USB PD 应用。 但是、在 USB PD 上、一个关键的功能是放电功能。 LM51772数据表指出、放电可以通过 DISCHARGE_STRENGTH、DISCHARGE_CONFIG_0和 DISCHARGE_CONFIG_1子寄存器进行配置、但它还指出、配置的任何序列都将由 FORCE_DISCHG 子寄存器覆盖。 现在、我想知道这是否仅适用于  DISCHARGE_CONFIG_0和 DISCHARGE_CONFIG_1子寄存器? 因为它会使序列失效、但放电电路的压摆率与 Discharge_strength 是相同的? 或者它会使一切无效并以'它的方式'工作吗?

此外、 与设置 FORCE_DISCHG 位相比、通过设置 DISCHARGE_CONFIG_0 位激活输出电压放电有多大不同? 哪一项都更适合 USB PD?  

无论如何、如果能帮助我更好地了解此特定 IC 功能的实现、我将不胜感激。

新年快乐!

David Tobar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    星期三是在这里度假。 专家将在假期结束后检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    很抱歉、此设备的专家不在办公室。 请预计在1月7日得到解答。

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我会等你的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如 数据表中所述、FORCE_DISCH 会覆盖序列设置。 因此驱动强度不会改变。

    '表8-9中的寄存器 FORCE_DISCH 强制启用或禁用放电电路、并覆盖序列设置。'

    USB PD 的典型设置是 设置 DISCHARGE_CONFIG0。

    在此模式下、禁用控制器时会自动激活放电。

    借助  FORCE_DISCHG、您可以通过 I2C 手动控制放电。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这确实使我朝着正确的方向前进,虽然,我对所有这一切有点新,我不会说谎,并愿意在更深的层面上理解这一切。 数据表说明其 DISCHARGE_CONFIG0和 CONV_EN。 因此、当您说禁用控制器时、放电是自动激活的。 这是否意味着我必须在禁用控制器之前手动清除 CONV_EN 位? 此外、我确实了解到的 VTH 放电顺序(我认为)、如果设置了 DISCHARGE_CONFIG1、那么如果 Vout 高于 VTH、放电将自动激活、直到 Vout<VTH 右转?

    那么、放电背后的逻辑是否会是这样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与门上的缺失信号为 DISCHARGE_CONTROL0位、可能会丢失它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    CONV_EN 由 CONV_EN 位和 EN/UVLO 信号的 OR'ing 控制。 因此可以通过 SW 或 EN/UVLO 信号来控制它。

    在上面的方框图中、您需要使用  DISCHARGE_CONFIG1对比较器输出执行操作、那么应该可以。

    此致、

     Stefan