主题中讨论的其他器件:LM5157、
工具与软件:
我在被其他工作分心后复活了一个旧的线程!

在该图中、Vin 为蓝色、Vout 为黄色、开关节点为引脚/紫色。 我们切换到使用脉冲信号、而不是完全开/关。 我意识到、现在您还需要 CS 引脚、我今天晚些时候将尝试攻击这种增加的引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是 LM BOOST 电路的原理图: 
我们有3处与此略有不同、所有这些都在相关但闭合的主题中进行了讨论:
-增加一个指示灯 LED
-输入端 TVS 二极管
-根据 TI 员工的建议、将输出电容增加到100 μ F
目标 Vin 为24V 至28V。 输出电压为44V、输出电流为6A。
此电路板驱动第二个电路板: 
我今天在论坛上遇到问题、因此、我将在论坛工作期间提交这份报告。 我会和同事确认输出电压的确切来源、然后处理更干净的 CS 信号并按照我的能力进行响应。 CS 信号可能需要到周一、请不要关闭该主题。
尊敬的 Marsh:
只是为了澄清一下、因为我真的不知道我现在应该帮助什么:
-您在提供全输出功率时遇到了问题,对吧?
-设备是否启动? 是否在未连接负载的情况下达到44V 输出?
-您在上面的示波器截图中使用的输入电压是多少? 12伏?
-为什么要在100ms 的周期内对此进行脉冲处理? 尝试在没有脉冲的情况下正常启动。
-什么是负载上的电压? 我想看到44V 电源轨上的 Vout。
-上面的 CS 信号是无用的。
分辨率也应类似于20mV/ div。
时间刻度也应该低得多。 我想看到 CS 信号的原因是我想要检查您是否达到电流限制。 我必须以分辨率查看信号、从中可以查看逐周期。
请提供以下信息:
示波器截图、具有启动时的 Vin、Vout (44V)、开关节点和 CS (可以缩小、只是想查看器件是否正在切换并达到输出电压。)
然后请放大的版本、我可以看到 CS。
此致
Moritz
Hello1首先、感谢您花时间提供帮助。
退了半步、我们正在使用一位同事设计的电路和电路板、这位同事在测试和验证他的设计前离开了。 从表面上看、这些似乎都 不是无法管理的 、而且设计似乎是 WEBENCH 建议和/或数据表指定的标准用途的清晰副本。
该电路在两个板上分为两级。 第一个是升压电路、您的同事在此协助我们: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357874/lm5156-power-output-issues-at-full-load。 增加建议的电容后、我们在使用代表性电阻器负载的同时成功使用了电路板
第二级从第一级获取输出、并使用它来驱动两个并联 LDO 的设置作为电流源。 我们已经使用台式电源成功操作了这一级。 当使用升压电路为第二级供电时、就会出现我们的问题。
现在、我计划从全新的全新电路板开始、再次逐步检查、以防我们的测试板损坏。 考虑到这一点、我将尝试回答您的一些问题:
全输出功率时会遇到问题、对吧?
正确。 在升压输出端、我们未获得完整的44V 电压、而是在上述原理图中通过 R26测量时获得大约一半的预期电流。
为什么要用100ms 的周期对此进行脉冲? 尝试在没有脉冲的情况下正常启动。
‘我们对升压电路的所有初始测试、我们将其"正常"运行-简单的开/关操作、无脉冲。 我们开始使用脉冲设置进行进一步测试、命名为 A。它更接近我们最终的用途和 B。对于我们的台式测试来说、它似乎更安全一些。 如果有助于、我很乐意回到更简单的开/关测试。
其他问题最好在我开始使用干净的电路板后得到解答。 我会尽量在星期一之前回复更新和范围照片、但可能会在几天前错过。 请不要关闭该主题!
尊敬的 Marsh:
您是否可以重新连接所有相关文件? 在一段时间内搜索所有主题帖和发布并不容易。
原理图很重要。
在第一个范围内,一切似乎是好的,对吗?
应测量电流检测信号(放大)、以确保单个周期可见。 在这里、我只能看到噪声。 此外、使用非常短的接地连接也很重要。
在第二个范围内、它正在启动、但随后关闭。 后续会发生什么? 它是否尝试重新启动?
对于 CS 信号、请参阅上文的。
此致
Moritz
对于延迟、我们很抱歉、如果时间允许、我们将再次讨论此问题。
为了调试问题并让您获得更好的映像来与之配合使用、我们对测试设置进行了一些重新调整。 当然、在我们最近的努力中、委员会似乎再次按预期工作。 我不知道同时会发生什么变化、所以我现在假设我们在某个时候与电源的连接较差。
也就是说、我希望进行健全性检查、确保情况正常、以便我们重新集成电路的 LDO 级。 此示波器截图以黄色显示 Vout、正好位于~44V 处。 紫色信号是 CS 节点-我们很高兴看到一个更接近的信号、并希望这是预期的行为。

如果看起来应该是这样、那么我们将仔细地重新集成电路的 LDO 部分。 如上所示的升压电路从未成功为电路的 LDO 部分供电、因此我们预计这一行为会继续下去。 假定它的确如此、我将再次尝试从升压电路中获得 Vin、Vout、开关节点和 CS、并且包括 LDO 级的电路原理图。
谢谢!