This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:驱动 LDO (续)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426446/lm5156-driving-an-ldo-continued

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具与软件:

我在被其他工作分心后复活了一个旧的线程!

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392212/lm5156-lm5156

在该图中、Vin 为蓝色、Vout 为黄色、开关节点为引脚/紫色。 我们切换到使用脉冲信号、而不是完全开/关。 我意识到、现在您还需要 CS 引脚、我今天晚些时候将尝试攻击这种增加的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的源信号、但增加了 CS 引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    您能否分享您的原理图?

    LM5157的确切规格是什么? 输入电压12-32V? 输出电压44V? Ioutmax=?

    第一张图片中的 yello 波形是 LM5157的 Vout? 或 Vout? 因为它仅在12V 左右。

    CS 波形无效、请为探头或桶形尖端使用短 GND 线。 此外、分辨率应该为20mV/ div。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 LM BOOST 电路的原理图:

    我们有3处与此略有不同、所有这些都在相关但闭合的主题中进行了讨论:
    -增加一个指示灯 LED
    -输入端 TVS 二极管
    -根据 TI 员工的建议、将输出电容增加到100 μ F

    目标 Vin 为24V 至28V。 输出电压为44V、输出电流为6A。


    此电路板驱动第二个电路板:

    我今天在论坛上遇到问题、因此、我将在论坛工作期间提交这份报告。 我会和同事确认输出电压的确切来源、然后处理更干净的 CS 信号并按照我的能力进行响应。 CS 信号可能需要到周一、请不要关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    在该图中、我阐明了黄色是负载上的电压、绿色是 CS 引脚电压。 即使使用较短的导线后、信号仍然非常嘈杂、抱歉。 希望差值仍然足以为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    只是为了澄清一下、因为我真的不知道我现在应该帮助什么:

    -您在提供全输出功率时遇到了问题,对吧?

    -设备是否启动? 是否在未连接负载的情况下达到44V 输出?

    -您在上面的示波器截图中使用的输入电压是多少? 12伏?

    -为什么要在100ms 的周期内对此进行脉冲处理? 尝试在没有脉冲的情况下正常启动。

    -什么是负载上的电压? 我想看到44V 电源轨上的 Vout。

    -上面的 CS 信号是无用的。

    分辨率也应类似于20mV/ div。

    时间刻度也应该低得多。 我想看到 CS 信号的原因是我想要检查您是否达到电流限制。 我必须以分辨率查看信号、从中可以查看逐周期。

    请提供以下信息:

    示波器截图、具有启动时的 Vin、Vout (44V)、开关节点和 CS (可以缩小、只是想查看器件是否正在切换并达到输出电压。)

    然后请放大的版本、我可以看到 CS。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello1首先、感谢您花时间提供帮助。

    退了半步、我们正在使用一位同事设计的电路和电路板、这位同事在测试和验证他的设计前离开了。  从表面上看、这些似乎都 不是无法管理的 、而且设计似乎是 WEBENCH 建议和/或数据表指定的标准用途的清晰副本。  

    该电路在两个板上分为两级。 第一个是升压电路、您的同事在此协助我们: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357874/lm5156-power-output-issues-at-full-load。 增加建议的电容后、我们在使用代表性电阻器负载的同时成功使用了电路板  

    第二级从第一级获取输出、并使用它来驱动两个并联 LDO 的设置作为电流源。 我们已经使用台式电源成功操作了这一级。 当使用升压电路为第二级供电时、就会出现我们的问题。  

    现在、我计划从全新的全新电路板开始、再次逐步检查、以防我们的测试板损坏。 考虑到这一点、我将尝试回答您的一些问题:

    全输出功率时会遇到问题、对吧?

    正确。 在升压输出端、我们未获得完整的44V 电压、而是在上述原理图中通过 R26测量时获得大约一半的预期电流。  

    为什么要用100ms 的周期对此进行脉冲? 尝试在没有脉冲的情况下正常启动。

    ‘我们对升压电路的所有初始测试、我们将其"正常"运行-简单的开/关操作、无脉冲。 我们开始使用脉冲设置进行进一步测试、命名为 A。它更接近我们最终的用途和 B。对于我们的台式测试来说、它似乎更安全一些。 如果有助于、我很乐意回到更简单的开/关测试。  

    其他问题最好在我开始使用干净的电路板后得到解答。 我会尽量在星期一之前回复更新和范围照片、但可能会在几天前错过。 请不要关闭该主题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在做这件事! 考虑重新旋转电路板以更好地启用调试。 更新、请暂时不要关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    我们不会关闭它。

    然而,两个星期后,它将关闭自己。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很酷。 谢谢 Moritz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间! 我与另一位工程师合作过这方面的工作、但我们很难使 LM5156的舞台正常工作、不用考虑 LDO 舞台。 随附了升压级板的~44V 输出上负载为75 Ω 时的行为(本主题和参考线程中先前引用的设计)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是在~44V 输出端采用10欧姆负载时的相同操作。  

    我们之前在相同的10欧姆负载下取得了成功、在您的同事推荐的输出级采用了100uF。 在本例中、我们首先使用新的电路板、然后更改输出电容。 我们知道、没有任何其他变化。  

    任何见解都会被赞赏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    您是否可以重新连接所有相关文件? 在一段时间内搜索所有主题帖和发布并不容易。

    原理图很重要。

    在第一个范围内,一切似乎是好的,对吗?

    应测量电流检测信号(放大)、以确保单个周期可见。 在这里、我只能看到噪声。 此外、使用非常短的接地连接也很重要。

    在第二个范围内、它正在启动、但随后关闭。 后续会发生什么? 它是否尝试重新启动?

    对于 CS 信号、请参阅上文的。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是我们使用的设计、唯一的区别是输入端的 TVS 二极管和2个指示灯 LED。 您的同事对其中任何一项都没有顾虑。  

    是的、第一个范围很热门、一切都很好。 这是第二组、负载较大时、会出现问题。 我们计划在今天晚些时候再回来讨论这一点、因此我希望届时能有更好的 CS 激发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    我期待着寻找示波器截图。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于延迟、我们很抱歉、如果时间允许、我们将再次讨论此问题。

    为了调试问题并让您获得更好的映像来与之配合使用、我们对测试设置进行了一些重新调整。 当然、在我们最近的努力中、委员会似乎再次按预期工作。 我不知道同时会发生什么变化、所以我现在假设我们在某个时候与电源的连接较差。  

    也就是说、我希望进行健全性检查、确保情况正常、以便我们重新集成电路的 LDO 级。 此示波器截图以黄色显示 Vout、正好位于~44V 处。 紫色信号是 CS 节点-我们很高兴看到一个更接近的信号、并希望这是预期的行为。  

    如果看起来应该是这样、那么我们将仔细地重新集成电路的 LDO 部分。 如上所示的升压电路从未成功为电路的 LDO 部分供电、因此我们预计这一行为会继续下去。 假定它的确如此、我将再次尝试从升压电路中获得 Vin、Vout、开关节点和 CS、并且包括 LDO 级的电路原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    感谢您使用 e2e。 由于圣诞节假期,我们的大部分团队都不在办公室,将于1月7日返回。 请预计我们的回复会有一些延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 然后重新开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    我们的工程师 现已离开办公室、将于1月7日返岗。 请预计我们的回复会有一些延迟。  

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    CS 信号的形状似乎正常、不管怎样、信号上存在大量噪声。 此噪声确实存在还是来自您的测量设置? 您的测量是否使用非常短的接地连接?

    在再次添加 LDO 电路之前、您是否已使用电阻负载进行检查? 消耗多少功率呢? 我认为这将是一个很好的开始。

    然后、还请包含所有相关波形。

    此致

    Moritz