This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:ON 引脚与 IN 引脚连接

Guru**** 2509935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456178/tps22916-on-pin-connected-with-in-pin

器件型号:TPS22916

工具与软件:

您好!

在我的客户使用 TPS22916进行电路配置时、 客户通过 IN 引脚进行连接。  这意味着 VON = VIN。   

此配置是否运行良好?

此致、Taki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baki-San:

    是的、这很好。 两个引脚的绝对最大限值相同(<6V)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:
    感谢您的答复。  我知道从绝对最大值的角度来看这是没有问题的

    数据表中显示了一些上电顺序。  在所有序列中、 在 Von 启用之前、Vin 在开启后处于稳定状态。   
    这个调查的关键点是 VIN 和 VON 同时上升。

    根据上述情况、负载开关能否正确启用?  

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baki-San:

    保持 Von 为高电平、然后提供 Vin 或同时升高 Von 和 Vin 对于该器件应该不会有问题。  

    只是想确认一些东西。 客户是 Vin 与 Von 短接还是在它们之间使用电阻器。 当 Von < V_IL 时、ON 引脚上有一个内部下拉电阻器(750k Ω)。 如果它们的连接之间没有任何电阻器、它们可能会看到一些泄漏电流。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baki-San:

    我应该说明的另一点是、泄漏电流可以忽略不计。 如果您看到了更高的电流、那么如果您可以分享一些波形来验证是否发生了异常情况、将会很有帮助。

    我还进行了一些快速测试来检查启动情况。 我没有看到任何意外情况。  

    此致、
    Arush