This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:Vstop電圧 μ A

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339, TPS62933EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445446/tps56339-vstop

器件型号:TPS56339
主题中讨论的其他器件: TPS62933EVM

工具与软件:

型式:TPS56339にて添付エクセルファイルの通りEN端子計算を行い、Vstop電圧を10.245Vに設定しました。しかしながら、ICへの入力電圧が一時的ドロップし設定したVstop:10.245Vを下回った際に出力が停止されない事象が発生しました。上記について調査したところ、VINが10.25Vを下回った時間が0.2msの場合に出力が停止し、0.2ms未満の場合は出力が停止されない事が分かりました。出力を停止する際の条件として、Vstopが設定電圧を下回る最小時間等の情報がありましたらご教示願います。e2e.ti.com/.../10.25v_6730_cpu_4C308D51778DD55257306A3044309F53E0560380DF5B_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

    您可以用英语发布问题吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI

    请检查译文是否为英文。

    我们已根据随附的 Excel 文件计算了 TPS56339型号的 EN 引脚、并将 Vstop 电压设置为10.245V。 但是、当 IC 的输入电压暂时降至10.245V 的设定 Vstop 以下时、输出没有停止。 我们研究了上述特性、发现当 VIN 降至10.25V 以下并持续0.2ms 时、输出将停止、而当时间小于0.2ms 时、输出不会停止。 如果您知道 Vstop 低于设定电压作为停止输出的条件的最短时间、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

    EN UVLO 监测 EN 电压、当 EN 低于1.12V 时、IC 将禁用。 客户是否监测到接近 IC EN 引脚的 EN 电压?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI

    EN 电压的行为也与 VIN 相同、当其降至1.12V 以下并持续0.175ms 时、不会停止输出、而是在其降至0.2ms 以下时停止输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

    请让我检查一下、稍后再联系您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

     在 EN 低于阈值与 IC 禁用之间存在一些延迟。 0.2ms 为正常范围。 这里应该没有问题。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI

    我再提一个问题。

    EN 低于阈值和 IC 被禁用之间的延迟是多长时间?
    具体来说、在 EN 低于阈值后、IC 在不被禁用的情况下会继续输出多少 ms 或更短的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

    此过程中没有特定数据、因为这是由内部电路延迟(例如比较器)以及 EN 和 GND 之间的电容器引起的。  

    BR.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI

    我想知道是否有任何关于这种现象的实验数据可用作参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

    我现在没有 TPS56339 EVM、我已申请 EVM 样片、可以在收到后进行测试。 除此之外,客户测量 Vin 并计算 EN ,客户能直接测量 EN 引脚吗? 这应该更准确。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI

    我们希望请您测试我们的产品、因为构建测试环境需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

    谢谢、我们会不断更新您的信息。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

    很抱歉这么晚才回复。 我在 TPS62933EVM 上进行了测试、并连接了波形。

    当 io=2A 时、器件会在 EN< UVLO 阈值且 Vout 下降时关断。

    当 io=0A 时、Vo 不会下降、因为没有外部 Ioad、Cout 可以在此时间段内保持 Vout 稳定。

    谢谢、BEST regards.e2e.ti.com/.../TPS56339-TEST.pptx