This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31P1-Q1:引脚6和7的功能

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI31P1-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458608/tpsi31p1-q1-function-of-pins-6-and-7

器件型号:TPSI31P1-Q1

工具与软件:

您好!

我有兴趣在800V 预充电设计中使用 TPSI31P1-Q1。

在器件数据表中、引脚6和7标记为 NC、而在 EVM 用户指南中、这些引脚用 PC50和 PC100命名、无需详细说明其功能:

这两个引脚后面是否有任何功能(如 EVM 中所述)?

TPSI31P1-Q1何时投入生产?

此致
Ludwig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwig:

    很好的观察! 这是一个拼写错误、请忽略引脚6-7并视为"请勿连接"。

    这些引脚具有 不受支持或运行不需要的计划功能。

     预计将在未来2-3个月内投入生产。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!