This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26633PWPR Cout

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457879/tps2663-tps26633pwpr-cout

器件型号:TPS2663

工具与软件:

你好。 我对上面的电路有疑问。

上面 EV 电路板电路图中的 C3设计为1000uF。 请回答以下问题。

1、用途

2.当输出电压为12~24V~300@ 500mA 时,合适的 C3容量值。

我认为 C3的容量太大、因此我想将其减小到220~470uF 左右。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Park,

    欢迎来到 E2E

    EVM 上的 C3旨在演示通过 TPS2663电子保险丝进行电容充电。

    您可以根据您的应用减小 COUT。 不存在任何限制。

    谢谢

    Amrit