This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:规格检查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458385/tps2121-spec-check

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:TPS2663

工具与软件:

你(们)好

您是否可以提供帮助和建议、如果有任何最大电压为24~30V 的推荐产品? 封装没有限制、越小越好。 感谢您寻找具有与 TPS2121RUXT 类似功能的产品、但 IN1和 IN2电压需要支持24V 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您将需要使用两个电子保险丝、如 tps2663。

    此致  

    Kunal Goel