This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861TEVM:GUI 固件更新和示例代码所需的帮助。

Guru**** 2579795 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458679/lp5861tevm-assistance-required-for-gui-firmware-update-and-example-code

器件型号:LP5861TEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLP5861

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:

我目前在使用 USB2ANY 接口时遇到 LP586x GUI 软件的问题。 如附加的图像(如果适用)所示、连接器件时、软件会提示我更新 USB2ANY 固件。 但是、无论我如何遵循手册中的说明、更新都将失败并显示相同的错误消息。

我尝试的步骤:

  1. 断开 USB 电缆、按住 USB2ANY 上的 BSP 按钮、重新连接 USB 电缆、然后点击"Update"。
  2. 直接单击"Update"、不按 BSP 按钮。

遗憾的是、这两种方法会产生相同的误差。

发生错误后、软件指示我重新连接 USB2ANY 并重新启动软件。 但是、一旦我关闭软件、它就会变得无响应并且无法重新打开、即使在重新启动计算机后也是如此。 再次打开该软件的唯一方法是卸载并重新安装该软件。

我的目标:

我想使用图形界面来控制 LED 并了解传输信号的格式。 如果解决固件更新问题不可行、您能否提供 LP5861的示例代码(具体针对) 配置初始化 写入帧数据

感谢您的帮助! 我期待得到你关于解决这个问题的指导。