This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 的技术问题

Guru**** 2924170 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457451/bq24780s-the-technolgy-issue-for-bq24780s

器件型号:BQ24780S

工具与软件:

您好!

我们使用 BQ24780S 进行电池充电、现在、此器件有以下问题:

1.我们 只把电池连接到电源系统, 系统工作正常;

2.我们将  适配器和电池连接到电源,系统工作正常;

3、 继续项目2的描述,我们 取下 适配器,只 为电源保留电池,电池放电速度非常快;

4.我们测试 MOSFET 的栅极电极(以下示意图中的 Q35 )。 电压仍然是3.6-4.3V 电压、这是 高电平逻辑、并且 DCIN 与电池的电压相同;

5.我们不知道为什么 Q35仍然打开时,我们移除适配器, plesae advsie 如何解决这个问题,谢谢。

e2e.ti.com/.../BQ24780S_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我正在查看您的原理图、我将在下周早些时候提供反馈。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    Plesae 建议如何解决这个问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    Q35的用途是什么? 我建议参考原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24800_5F00_BQ24780s-Layout-Guideline-_2800_4_2900_.pdf

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们参考 BQ24780S EVM 设计、但数据表中删除了 Q35 MOSFET、我们将删除 Q35 MOSFET 并首先进行测试;

    BTW、请参阅为什么要让 EVM 添加 MOSFET? 谢谢。