This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:多相运行中的软启动注意事项

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458184/lm5122-q1-soft-start-considerations-in-multiphase-operation

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122、LM5171

工具与软件:

尊敬的 TI E2E 设计支持:

环境:我正在多相配置中使用 LM5122控制器、并具有独立时钟(1个主控制器和2个从控制器-> 3相交错升压)

从数据表中我了解到三个 SS 引脚(软启动引脚)应与单个软启动电容器连接在一起。
-那么首先,我的理解是正确的吗?
-第二,考虑到我现在有三个10µA 电流源并联,这是否意味着软启动时间(TSS)将减少3 ?
此致
并表达对2025年的最良好祝愿
Arnaud Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    是的、您需要按照数据表第8.1.3节"交错式升压配置"将 SS 引脚连接在一起。

    请参阅数据表 第 7.4.4节"从模式和 SYNCOUT"。

    在从模式下、误差放大器被禁用并具有高阻抗输出、10-μA 断续模式关断时间充电电流和5-μA 断续模式关断时间放电电流被禁用、 5-μA 正常状态 RES 放电电流和10-μA 软启动充电电流被禁用、 30 μA 故障状态 RES 充电电流更改为35 μA。 10-μA UVLO 迟滞电流源的工作方式与主模式相同。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    您能分享一下设计规格吗?

    您可以考虑使用 LM5171来 简化您的设计。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此根据§7.4.4在从模式下禁用

    感谢您的回答、

    此致

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是具体说明:

    VIN (永久)= 17V 至46V DC  

    VIN 切断触发器= 13.5V

    VOUT = 55V 直流

    功率= 130W  

    fsw 约为250kHz

    环境温度 =-40°C 至85°C

    减小尺寸是一个关键驱动因素

    此致  

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    我认为其中一个相位应该适合此应用。

    此致、

    Feng