This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2010:8节1.2V 镍氢电池充电器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457584/bq2010-nimh-battery-charger-8-cells-1-2v

器件型号:BQ2010

工具与软件:

我有一个过时的镍氢电池充电电路、使用 bg2010设备通过3个不同的 LED 指示充电水平。 该设计适用于8节1.2V 1500ma 电池或9.6V 输出。 充电期间的温度通过热敏电阻进行监控。 该应用适用于徕卡 R9薄膜相机的电机驱动。 使用新电池(点焊)更换旧电池后、即使电池组已充满电、电池组也只会显示一个亮起的 LED 指示灯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 SB 上的电压是否正确、并确保对新电芯进行符合条件的放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压应该是 SB 上的电池组(引脚11)的电压? 我不确定符合资格的放电程序。 由于旧电池组中的电池不良、电压降至低于正常1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在引脚11上读取1.17v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要为电池充满电、然后以中等负载(例如 C/5)在室温下放电。