This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 LD 引脚和 PACK 引脚的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458837/bq76952-questions-about-ld-pin-and-pack-pin

器件型号:BQ76952

工具与软件:

与之相关的人员、

根据我的理解、要将 BQ 从关断模式唤醒、有两种方法、一种是下拉 TS2、另一种是 LD 引脚检测到电压高于 VwakeonLD 电压(约为1.45V)。 由于我们不希望通过 LD 引脚唤醒 BQ、因此我们计划将 LD 引脚连接到 VSS (我知道这样做、负载检测功能会丢失)。 请确认是否正确。

此外、 我想确认、如果 PACK 引脚检测到电压、则不会将 BQ 从 SHUTDOWN 模式唤醒。 现在、我们通过10k Ω 电阻器将 BQ 的 PACK 引脚连接到 PACK+端子、也不希望在我们对 PACK+应用充电器电压时从关断模式唤醒 BQ。 请帮助确认。

非常感谢。

此致、

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    1.可以。如果不想使用 LD 引脚、可以将它连接到 VSS。 表16-3. 端接未使用的引脚 BQ76952数据表中 提到了这一点以及未使用的引脚的其他建议。

    2.如果未使用 LD、则不应将器件从连接的充电器中唤醒。  

    此 关断模式常见问题解答 也很有用。

    此致、
    Alexis